This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:麦克风输入和输入基准噪声

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706080/tlv320adc3101-q1-mic-input-and-input-reference-noise

器件型号:TLV320ADC3101-Q1

您好!

我们通过改进隔离解决了麦克风输入和输入基准之间的串扰问题。

https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/692502?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=TLV320ADC3101-Q1%20MIC

然而,我们面临另一个问题。 1kHz 0.4Vrms 正弦信号输入到右侧通道、左侧通道保持悬空。 从3101的输出中、您可以发现左通道的输出不保持零、而右通道信号失真。

您能就此问题发表一些意见吗? 谢谢。

东宝

 e2e.ti.com/.../2844.base_5F00_main_5F00_Rate48_5F00_pps_5F00_driver.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongbao、

    这个问题看起来很奇怪、右侧通道上的负信号似乎被切断。  根据代码、右通道连接到 IN2R 引脚、IN2R 引脚实际上连接到电阻器、然后连接到我假设的输入信号(RIN)。  这不是有效连接、因为输入信号和 ADC 输入之间没有交流去耦电容、因此需要使用该电容来隔离输入信号与 ADC 输入中所需的 ADC 偏置电压。 请尝试在上述 Rin 信号和 IN2R 引脚之间使用去耦电容。  

    左通道中的问题可能与输入端接有关、请确保未使用的输入连接到接地端接的电容。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师