This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:有关用于 DMIC 的 TLV320ADC3101的 ADC 采样率设置

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701841/tlv320adc3001-about-an-adc-sampling-rate-setup-of-tlv320adc3101-for-dmic

器件型号:TLV320ADC3001

您好、Sirs、

E2E 主题的后续视频、网址 为 e2e.ti.com/.../325495

您是否建议:

1、我们如何获取用于为 ADC3101生成时钟配置(CFG)的工具、与 PPC3的系统集成功能类似?
2.如何启用 ADC3101的 ADC?
3.客户无法启用 DMCLK。   当把0x16写入寄存器0x33时、它变为0x14。     配置该寄存器是否有任何提示?   



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年6月22日


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    ADC3101 GUI 没有以.cfg 格式导出寄存器设置的直接方法、可以使用命令行界面窗口的日志功能记录寄存器设置的更改。

    ADC3101的 ADC 通过配置 第0页的寄存器81加电。 启用 ADC 时、还请考虑默认情况下将其设为静音;使用 第0页的寄存器82配置 ADC 的静音控制。

    您的客户似乎将 DMCLK 配置为 INT2输出。 这是他们想要的吗? DMCLK 控制寄存器的 D1位是只读的、不能写入。 当被配置为通用输入时、它反映了 DMCLK 读取的值。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Diego。 您是否会帮助我们生成 CFG、因为我的 ADC3101记录器在 Windows 10中似乎出现故障? 非常感谢...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    ADC3101的 GUI 具有几个配置脚本、可用作使用板载麦克风或线路输入的回放应用的参考。 这些脚本可在 GUI ADC3101快速入门部分下方的录制窗口中找到。  

    如果您无法在 GUI 上看到控件、则可能没有运行具有管理员权限的软件。 这是一个常见且众所周知的问题、一旦软件以 admin 身份执行、该问题就会得到解决。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师