This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5601:TAS5601:功率输出为6欧姆(SE)

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696073/tas5601-tas5601-power-output-into-6ohms-se

器件型号:TAS5601

您好!

我正在评估 TAS5601的未来产品。  我查看的是数据表、没有看到单端配置的功率输出与电源电压间的关系。  我特别要查找电源电压为18V 和24V、THD+N = 1%时输入6欧姆电阻的功率输出数据。  您是否有此配置的任何数据/图形?   

此外、您能否向我发送加利福尼亚州南部地区 FAE 的联系信息?  我对该 FAE 有一些定价和采购问题。

谢谢、

Marshall Kinnison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    棉花糖、

    让我检查一下这些数据、然后返回给您。

    请通过 Sidailadamsky(at)ti (dot) com 向我发送一封电子邮件,我们可以与您联系,与 FAE 联系。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    您是否有此数据的 ETA?

    谢谢、
    Ryan Bishop
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marshall,

    很抱歉耽误你的时间、我没有板、只能拿到一个。

    将 SE 模式下的 TAS5601测量为6 Ω、18V 时、THD 为1%、I 为5.7W、24V 时、THD 为1%、I 为10.1W。

    请告诉我是否可以为您获取任何其他数据。

    此致、

    -Adam