This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4194:主时钟说明

Guru**** 2598275 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4192, SRC4194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704776/src4194-master-clock-explanation

器件型号:SRC4194
主题中讨论的其他器件:DIT4192

我们是否有关于如何驱动 SRC4197主时钟引脚的应用手册?

您是否有有助于确保选择正确时钟的检查列表?

主时钟确实没有图片、因此问题就这样了。

SCR4194EVM 的数据表中添加了以下内容:

DIT4192发送器(U7和 U17)有额外的配置开关、汇总在表3−4和表3−5中。 对于时钟分频器、相应的控制引脚需要根据传入的主时钟(MCLK)和输出采样率 fSout 进行设置。

主时钟(MCLK)速率由参考时钟 RCKIA 或 RCKIB 设置、或由连接器 J4或 J9处的相应 DIT 时钟输入设置(取决于时钟配置;请参阅图3−3和图3−4)。

请发送其他信息、以便我可以帮助我的客户正确设置 SCR4194的主时钟。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    就 SRC4194 EVM 而言、该 EVM 是很久以前设计的、它具有 DIT/DIR/PLL 来配置 SRC 的输入和输出时钟/数据。 因此、对于输入/输出串行接口的时钟/数据源、我们有不同的配置。

    您在帖子中提到的该 EVM 的用户指南中概述了所有详细信息。

    如果您提到确切的用例、我可以尝试在我们的末尾处理它并为您提供设置。 否则、以下链接中的用户指南包含所有详细信息-  

    此致。
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi、
    我会将此信息发送给客户、如果他有任何其他问题、我会将其发布给您以供查看。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist