This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760XXEVM:设置并运行 PurePath 控制台、运行它、但音频输出非常小。

Guru**** 2531250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760XXEVM, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701796/tas5760xxevm-setup-and-run-purepath-console-run-it-but-the-output-of-the-audio-is-very-small

器件型号:TAS5760XXEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5766M

尊敬的先生:

我终于在 Windows 10上设置了 PurePath 控制台1.16、运行该控制台并将其连接到 EVM 板。  目标选择 TAS5760XX

EVM 板的电源为15V,在 OUT A 和 OUT B 连接了2个扬声器(4欧姆)   

程序运行后、它可以通过 USB 连接 EVM 板。  尝试在 PC 上播放音频、它在 PC 扬声器上播放效果良好。   

在选择 AudioSwitch 时、设备2选择线路(3-USB-AudioEVM)、选择此图标后、"zero"绿色 LED 将熄灭。  但是、输出 A 具有非常小的音频输出音量、

我已检查所有音量、从 PC、数字和模拟音量都设置为最大值。   模式:选择软件。  

音量是多少?

到目前为止、我没有更改任何设置。

我缺少什么吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    检查 SFT_CLIP 引脚、并通过调整 R1确保其电压设置为接近 GVDD_REG 引脚。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我无法找到 SFT_CLIP 引脚和 GVDD_REG、 只能在 TAS5760XXEVM (小型电路板)上看到 R1、后者标记为 PLIMIT。   这是您提到的可变电阻器吗?   

    在 SLOU371A.pdf 上搜索、没有 SFT_CLIP 或 GVDD_REG。   

    我尝试调节 R1、但没有差异。   

    仅当 在配置中选择 Line (3-USB-AudioEVM)器件、然后零绿色 LED 关闭时、OUT1具有非常低的音量输出以及噪声。  需要将耳朵粘在扬声器上、然后才能知道它有声音。  

    我为电路板 VIN 提供12V 电源、这是否足够?  它消耗的电流约为0.25A。

    另一个问题是 slou408 [PP3用户菜单].PPF 显示它使用 PP3 并安装 TAS5766M。  但是、我是如何安装 PP3的、没有要安装的应用程序?   

    这是它不起作用的原因吗?   

    我安装 PP2但不工作、然后安装 PP1。  

    这是非常混乱的吗?  

    非常感谢!

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  请参阅下面的屏幕截图。

    您需要安装 PPC1 (PurePath 控制台1)。  PPC2和 PPC3不适用于 TAS5760。

    再尝试一件事。

    启动 PPC1后转到"Registers"选项卡。 找到电源控制寄存器的位0、然后点击两次。

     Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    很棒! 它现在在切换该位后工作。 这是一个软件错误吗?

    无论如何、我尝试放置一个10k 波形文件、它可以很好地发挥作用。 但当我尝试25k 波形文件时、似乎输出没有任何内容。
    您知道在这些通道上它可以播放的最大频率是多少吗?

    它是否需要设置播放高频内容? OUT 应用是播放一个非常高频的波形文件、可能大约为30k 至50k。

    再次感谢!

    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    那么、它可以播放的最高频率是多少?

    我尝试高达22k 的音调、它运行正常。 但24k 音调的输出没有任何影响。

    谢谢!

    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    USB 音频具有固定的采样率48kHz。  如果使用 USB 音频输入、您将只能播放频率低于24kHz 的音调。

    如果您想播放高频音调、则需要将 TAS5760置于双速模式以支持更高的采样率(如88.2kHz 或96kHz)。

    此外 、我建议您使用光学 SPDIF 作为音频输入、因为它可以支持96kHz 采样率。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    因此、我将 I2S 信号馈入 SDA/SCL 到板、采样率为96k、以播放30k 音频、并将位3设置为双速、它是否能够播放?

    谢谢!

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 SDA 和 SCL 引脚用于 I2C (而非 I2S)通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    因此、如果我想以96k 采样率将 I2S 馈送到 TAS5760xEVM、我是否需要将其与主板分离并使我们自己的连接器布局相匹配?

    还是需要使用 TSA5760进行我们自己的 PCB 布局?

    此外,上述寄存器来自何处?

    谢谢!

    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    否 您可以在主板上使用 SPDIF 光学连接器。

    您可以在 TAS5760xx 数据表中找到该寄存器的详细信息。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    SPDIF 光学连接器适用于这两者? 光学和 I2S?  

    我们的源控制器仅具有 I2S 输出、因此我们需要 I2S 转光学转换器吗?

    谢谢!

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin-San、

    有关如何使用外部 I2S、请参阅以下信息。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/w/design_notes/2768.how-to-configure-ppcmb-for-external-audio-interfaces

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下幻灯片、了解如何将 I2S 馈送至 PPCMB + TAS5760xxEVM。

    e2e.ti.com/.../PPCMB-and-External-I2S_5F00_TAS5760xxEVM.pdf

    e2e.ti.com/.../External-I2S_5F00_96kHz.cfg

    Andy