This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:PCM5122代码

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705625/pcm5122-pcm5122-code

器件型号:PCM5122

尊敬的先生:

您是否有 PCM5122 EVM 代码可用于客户请求?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    PCM5122EVM 具有 I2C 记录功能、可在配置期间记录与 PCM5122器件的交互。 他们可以将其用作如何对器件进行编程的示例。 如果他们正在寻找写入预设进程流、他们可以使用 Pure Path Studio 软件。

    他们是否尝试使用特定的功能?

    谢谢!
    Paul