This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751MEVM:欠压保护

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749930/tas5751mevm-under-voltage-protection

器件型号:TAS5751MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5707

尊敬的所有,

我们已经测试了 TAS5751M-EVM。 发现 UVL 不会在0x20 寄存器中报告错误。 此结果与数据表不符。

我们发现 UVL 下降为6V、UVL 上升为6.7V。  当 PVDD 下降至6V 时、AVDD 保持3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ella、
    正确的是、UV 故障实际上不会在错误状态寄存器中报告。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn

    TAS5707可以报告 UV 错误。 为什么 TAS5751无法报告该错误? 两个器件之间是否存在任何差异?
    ,、致以诚挚的问候
    Ella
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ella、
    它们使用不同的数字芯片。 他们的行为并不相同、这一点并不奇怪。
    此致、
    郑少文