This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720M:需要有关 TAS5720MRSMR 的五年保修信

Guru**** 2532640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/751146/tas5720m-in-need-of-a-five-year-warranty-guarantee-letter-about-tas5720mrsmr

器件型号:TAS5720M

我们为客户提供 TAS5720MRSMR 的几个样片 。

但 D/C 为 1719、 我需要向 他们提供五年保修信。

请您帮助提供 保证函吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    您能不能帮助解释一下"D/C 为1719"是什么意思?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D/C (生产日期代码):1719

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    我们将通过电子邮件在线处理您的问题。

    Andy