This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:DRV632

Guru**** 2504695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/695265/drv632-drv632

器件型号:DRV632

尊敬的先生:

您可以帮助提供1K 和10kHz DRV632的 CMRR 吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    您可以查看以下内容:
    e2e.ti.com/.../795320
    e2e.ti.com/.../358789

    CMRR 将约为50dB、但从图上的注释可以看出、电阻器上的匹配越好、CMRR 就越好。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    损坏的链接?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我不确定我测量的值是否正确、请检查附件中的测试结果。 您能否分享您的测试图? 我不知道如何生成图(CMRR 与频率)。

     e2e.ti.com/.../CMRR_5F00_Test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    您的结果似乎接近上述 e2e 帖子中的结果。 我没有测试设置、因为他们执行此测试时我还没有准备好。 不过、从捕获结果中可以看到 dBRA、因此看起来它们在 AP 中将共模电压设置为基准 A、然后针对基准 A 进行了以 dB 为单位的频率响应

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ivan:
    我们为 d/s 提供资金显示 CMRR 结果 X 轴是频率、您是否有 CMRR 测试文件可以发送给我以便与客户分享?
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您可以按照以下站点中介绍的步骤操作: www.ap.com/.../
    在模拟分析器(CMTI)上进行 CMRR 测量后、只需扫描源频率为发生器、数据为 Anlr。 Ampl。
    下面是我对 EVM 所做的扫描。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器