This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:询问 LM49450无输出问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450, PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749531/lm49450-asking-for-the-lm49450-no-output-issues

器件型号:LM49450
主题中讨论的其他器件: PCM5100

大家好、
客户机使用 LM49450、客户机发现耳机没有输出。

在 I2S 总线上、还有 PCM5100 DAC。 PCM5100可正常输出信号。 因此、客户认为 I2S 很好。

您是否会查看原理图并提供您对如何解决此问题的意见?
txn.box.com/.../2amq2nru4wamdvridi5zkpzsa6vf0nt3
txn.box.com/.../3af8ti3zjuslpr5nf1vom71plyia86x5

MCLK:12.288Mhz

WS:48kHz

BCK:3.072Mhz

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    原理图似乎是正确的。 您能否共享器件寄存器配置?
    您是否曾尝试读回寄存器值以验证 I2C 在 LM49450中是否正常工作?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为此、我有一些不同的技巧、因此如果您对它感兴趣、那么您只需重置整个设置、之后您将非常有帮助。 欲知详情,请访问 :epsonsupports.net/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    例如、您是否有 LM49450初始脚本?

    BR。
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    客户只能设置寄存器0x00 =0x21。
    例如、您是否有任何初始脚本?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    建议将所有相关寄存器写入其所需的用例。
    有些寄存器默认值可能不是客户需要的值、例如将 LS 和 HP 增益设置为最低级别的寄存器0x07和0x08。
    遗憾的是、此器件没有示例 init 脚本。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    请按如下所示查看初始设置吗? 如果设置缺失、请提供评论。
    00 21.
    01 00
    02 49.
    03 00
    04 00
    05 00
    06 00
    07 14.
    08 14.
    09 00
    0A 00
    0b 00
    0C 00
    0D 00
    0E 00


    您是否有可以为我们提供验证的 LM49450 EVM?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    您共享的设置基本上是默认设置、仅更改增益和器件启用。
    遗憾的是、我没有任何 EVM 可与您共享或自行测试。
    我还注意到、数据表未解释寄存器0x00 (LINE_IN)的位1。 我将尝试获取此信息、但可能很难找到(大多数 LM 器件都会出现这种情况)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器