This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:TAS6422-Q1单路输出能否与5~6 Ω 扬声器(5W/16 Ω)并联?

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703362/tas6422-q1-can-the-tas6422-q1-single-output-be-connected-with-5-6-speakers-5w-16ohms-in-parallel

器件型号:TAS6422-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们使用 TAS6422-Q1并在两个输出的输出端并联10~12 Ω 扬声器(5W/16 Ω)。

增大阻抗匹配电路是否会使扬声器正常工作?

是否存在并行应用程序分布不均的问题?

TI 是否有适用于并联扬声器的阻抗匹配参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 BTL 模式下、TAS6422可驱动两个2 Ω 负载。  在 PBTL 并行 BTL 模式下、它可以驱动1欧姆。  12个16 Ω 扬声器相当于1.33 Ω、可通过 TAS6422-Q1放大器 PBTL 模式进行驱动。

    不需要阻抗匹配电路。

    标题中的问题与 PBTL 案类似。  六个16 Ω 扬声器为2.66 Ω、因此可在 BTL 模式下轻松驱动。