This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G32:我找不到有关 SN74AHC1G32的施密特触发器的信息

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G32, SN74AUP1T32, SN74LVC1G58

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703393/sn74ahc1g32-i-could-not-find-something-about-schmitt-trigger-for-sn74ahc1g32

器件型号:SN74AHC1G32
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1T32SN74LVC1G58

尊敬的 TI 团队:

我们是一个支持 TI 产品的台湾团队.

目前,我们与台湾的客户讨论了 SN74AHC1G32问题。,

客户应用程序:显示

以下是客户的问题、请提供帮助。

Q1适用于汽车应用、与目录相比、工作温度范围可能更大、芯片更可靠。

但是、我在 Q1的输入中找不到关于施密特触发器的信息、请让您的供应商对此进行调查、具体取决于答案、这两种情况都有可能使用。
谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benson、
    我在您的帖子中看不到任何问题。 您想知道什么?

    您是否对什么是施密特触发输入感到困惑?
    如果是、以下是关于施密特触发输入的应用手册: www.ti.com/.../scea046.pdf

    您是否需要与 SN74AHC1G32类似的施密特触发输入或门?
    如果是、最好的选择是 SN74LVC1G58。 另一个选项是 SN74AUP1T32、但它只能在1.8至3.3V 的电压范围内运行(它不支持5V 运行)。

    您是否需要符合汽车标准的或门?
    如果是、请查看我们的参数搜索页面 :www.ti.com/.../products.html