This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频器件调查

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TMS320C5535, PCM5121, TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729670/audio-parts-survey

主题中讨论的其他器件:TAS5558TMS320C5535PCM5121TPA2012D2

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们将调查音频器件、我们的应用如下所示

您能帮您检查 TI 是否在灰色器件上提供了解决方案?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、

    我要问有关模拟开关的问题。

    对于具有8个通道的音频 EQ、您可以使用 TAS5558。

    低功耗音频团队可以为0.5W 放大器提供帮助、我将在这里为其回放。

    此致。

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、

    与 ADC 团队交谈时、他们建议使用一个或两个 PCM186x 器件来获得多达8通道的模拟输入。 典型应用是将这些 ADC 馈入 TMS320C5535等处理器、该处理器还具有 USB 输入和控制功能。 这将为您提供您需要的所有 DSP 功能。 您可以从此处向数字输入放大器馈送数字音频、或使用 PCM5121等 DAC 馈送模拟放大器。

    有关更多详细信息和方框图、请访问 :www.ti.com/.../pcm1864.pdf

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    您可以查看 TPA2012D2。 它可以轻松提供0.5W 的输出功率。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、

    还有其他问题吗? 如果可以、我想关闭这个线程。

    此致、

    -Adam