This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102:DAC 未提供输出

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696118/pcm5102-dac-gives-no-output

器件型号:PCM5102

大家好!

我尝试将 DAC 连接到 WM8805接口、但我没有获得任何 DAC 音频输出、这让我有点困惑...

原理图如下:

其他信息:

XSMT 引脚由 Atmega328驱动(不在原理图上、它也由不同的稳压 器供电)、并在 WM8805锁定到传入信号时被拉高(WM 似乎具有稳定的锁定、因此不应导致任何问题)。 我还尝试改变上升沿速度(通过向接地端添加电容器)而不会成功...

所有测量值看起来都是正确的(直接在引脚上测量时、为了排除焊接误差)。 I2S 波形看起来不错、电荷泵提供-3.3V 输出(加上 CAPP/m 引脚具有方波、这意味着 I2S 数据已正确读取、对吧?)

我还尝试更换 IC (两次)、但所有芯片都给出相同的响应。 我找不到任何其他焊接问题或任何其他问题...

是否有人可能会建议为什么这可能不起作用?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Niek ten Brinke、

    您提到您的接收器有锁、但您能否确认 PCM5102A 上有数据? 您能否尝试使用示波器或逻辑分析仪确认 wM_data 行上的数据? 当电荷泵工作时、我怀疑 SCK 引脚也工作。


    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul! 感谢您的回复、很抱歉我延迟了回复! 我确实检查了数据信号是否存在、但我没有检查其有效性。

    ATM、我不在办公室、我将在执行一些更详细的测量时尽快返回给您! 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复太晚了! 问题似乎在于接收器! 它一直在锁定和解锁、因此它从未实际输出 DAC 的有用数据! )