This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 MP3和收音机的2模拟音频输入放大器

Guru**** 2525410 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731895/2-analog-audio-input-amplifier-for-mp3-and-radio

主题中讨论的其他器件:TAS5755M

大家好、

在我的项目中、有两个模拟音频输出、即 MP3 IC 和无线电 IC。 我 需要 通过  IC 选择其中一个。  

此外、我必须使用 最小为2x50和 D 类的放大器来放大这个选定的输出。我能否仅使用一个 IC 来满足这些要求? 或者我是否必须使用音频 开关 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokhan、

    您将需要一个开关、我将与该团队联系以帮助我们。

    至于放大器:

    您有哪些电压轨? 您的扬声器阻抗是多少? 您是否需要 EQ、调优、DRC 等任何智能功能?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    谢谢!

    电源电压为24V、扬声器阻抗为4 Ω。  

    目前、只有 EQ 功能足以满足我们的需求。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokhan、

    我推荐使用 TAS5755M、这是一款数字输入立体声器件、接受24V 电压、并可在24V 电压下为每个立体声4 Ω 扬声器驱动55W 功率。

    此致、

    -Adam