This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614:如何启用 TAS5534旁路模式?

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702741/tas5614-how-to-enable-tas5534-bypass-mode

器件型号:TAS5614

尊敬的 TI:

我们需要旁路 TASS5534控制。 请参阅下面的内容

在有线模式下、我们希望应用上 TAS 而不是下 TAS 的 bq 设置。

因此、我们需要绕过较低 TAS5534的双波特设置。

如何为 TAS5534启用旁路模式? 或者、我们是否可以将 TAS5534复位以转到默认值?

默认值是否等于旁路模式? 如果没有、是否有旁路模式控制序列?

谢谢。

Vick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vick、

    我建议只需将默认值写入所有 BQ 寄存器即可。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这对我们来说是一种高效而简单的方法。

    非常感谢!

    Vick