This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:PBTL 模式下的 L/R 输入

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702236/tpa3128d2-l-r-input-in-pbtl-mode

器件型号:TPA3128D2

您好!

请帮助我检查原理图、我将使用 L/R 输入、

但我查看了数据表、PBTL 在中支持一个通道、谢谢!

e2e.ti.com/.../3128.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    我的意见如下:
    1.请确保在加电期间遵循以下伪步骤。
    加电--- >SDZ 从低到高--- >静音至取消静音--> >Paly 音频
    TPA3128D2更喜欢去听输入模式、以获得更好的噼啪噪声印象性能。 如果必须在此处使用单端输入模式、请使用伪差分路由来最大限度地减少差分输入上的不匹配。
    3.确保 LC 输出滤波器中的电感器可以保持最大输出电流。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    感谢您的回复!!

    您是否有针对第2点的任何参考原理图。

    伪差分路由、以最大限度地减少差分输入上的失配。  

    我的原理图"Parallel output 10Wx2 (并行输出10Wx2)"是否还有其他问题?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    遗憾的是、我们没有参考设计。 基本上使用前端 GND 作为感应输入、并使用差分路由作为输入走线。 2*10W 输出功率不是很高,sch 看起来没有问题。 在 PCB 布局设计过程中、请注意热设计。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 关于电感器、我将选择 Isat 而不是6A。
    2. 基本上使用前端 GND 作为感应输入、并使用差分路由作为输入走线。 它是否意味着如下? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    您的理解是正确的。
    此致、
    郑少文