This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:如何降低高频音量?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731761/tpa3118d2-how-to-reduce-the-volume-of-audio-high-frequency

器件型号:TPA3118D2

尊敬的所有人

    如何降低音频高频音量,同时保持音频低频?  

   非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    您将需要一个低通滤波器、您的输入配置是什么?

    您有 DSP 还是音频处理器?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam

          我没有用于滤波器的 DSP 或音频处理器,是否可以向我展示其他滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    您可以使用与输入信号一致的滤波器、如下所示、该滤波器配置为衰减~5kHz 以上的频率:

    此致、

    -Adam