This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:具有 TLV320AIC3254的 PurePath-CMBEVM

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731963/purepath-cmbevm-purepath-cmbevm-with-tlv320aic3254

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5751MTLV320AIC3254

你(们)好

我计划购买 PurePath 控制台母板、我知道它与 tas5751m 兼容。

我的问题是、能否使用控制台 进行 TLV320AIC3254调试和调谐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米拉德、

    为什么 PPC 程序适用于 TLV320AIC3254?

    对于 TLV、请使用 AIC3254软件和 TLV EVM 生态系统。

    此致、

    -Adam