This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:TLV320AIC3100

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731325/tlv320aic3100-tlv320aic3100

器件型号:TLV320AIC3100

KrishnamoOrtii 对 TLV320AIC3100的其他查询如下。 在 BCC 中标记他的后续行动和回应 ----

根据 TI 文档、我们捕获了 DVDD 和 AVdd 电流、但无法找到 IOVdd 和 SPKVdd 电流。 根据我们的方框图、编解码器输出将仅馈送到放大器部分而不是扬声器部分。 此时如何计算 IOVdd 和 SPKVdd 电流。 因为我们也必须验证我们的主电源功能....
DVDD - 1.8V/4.6mA
AVDD - 3.3V/5.12mA
IOVdd - 3.3V/?
4. SPKVdd - 4.8V/?

其他说明:
如何保护 SPKM (引脚编号19和23)和 SPKP (引脚编号22和26)免受 GND 和 VBATT 等外部短路的影响?
2.如何在 SPKM 和 SPKM 线路上决定滤波器设计? 因为我们将与放大器部分集成。
3.在数据表中、通过配置第0页/寄存器27、位 D5-D4 (7.3.13数字音频和控制接口-第66页)、可以将位配置称为16、20、24或32位。 默认情况下是否支持8位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad、

    电源电流可能会因您使用的处理模块而异、 请参阅 此应用报告 、了解有关 IOVDD 和 SPKVDD 电流的一些见解

    AIC3100具有内置的短路保护功能、 请参阅第1页的寄存器31 D0以了解选项。  对于特定的诊断、您需要实施某种外部电路、

    2.关于滤波器设计:查看此应用报告

    3. 不支持8位  

     

    此致、

    -Steve Wilson