This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733LEVM:I2S 协议混淆

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733LEVM, PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702587/tas5733levm-i2s-protocol-confusion

器件型号:TAS5733LEVM
主题中讨论的其他器件: PurePath-CMBEVM

我将 TAS5733LEVM 电路板与 PurePath-CMBEVM 主板配对、并且我将使用 TI 提供的纯路径控制台软件在电路板上播放波形音频文件。 我打算在24位、48K 测试波形上用"X00"填充所有 PCM 数据、据我所知、这与放大器没有输出噪声相关。 下面是我的文件头和实际数据的屏幕截图、以显示这些设置是否正确。

然后、我想探测 LRCLCK、BitClck 和 I2S 数据线、以查看时钟输入的位、在本例中、我希望全为零。 下面显示的是我在5733L 上探测的引脚:

但是、我看到随机位被计时。 该模式不会重复、以下屏幕截图显示了这方面的示例。 我认为获得单帧的特写并不重要、因为这些位看起来没有模式。 绿色表示左/右时钟、蓝色表示位时钟、黄色表示 I2S 总线。

 我的问题是、除了 PCM 数据之外、是否会在 I2S 线路上发送、以及 PCM 数据是否会在发送之前以某种方式进行编码? 如果我对 I2S 协议的理解不正确、我已经阅读了在线提供的所有支持文档。 播放此音频文件时、连接的扬声器不会产生任何噪音、纯音道音频播放器呈现与无音频一致的平坦波形。 我的两个通道都加载了8欧姆扬声器、并且正在通过 USB 播放音频。 如果有人有任何想法或更多信息、我会非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    据我所知、您看到的是 Microsoft USB 音频驱动程序的正常行为。  即使您的音乐文件全为零、驱动程序也会发送非零 I2S 数据。

    此致、

    郑少文