This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204中非常紧迫的使用问题

Guru**** 2457420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745534/tlv320aic3204-very-urgent-use-problem-in-tlv320aic3204

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我们将 C5517评估板上的3204芯片与一个项目配合使用。 请帮助我们解决以下问题。

3204 CM 是什么(图1)、请简要介绍一下它?

我们使用了外部麦克风作为音频集电极、并将模拟信号输入3204的 IN1_L 和 IN1_R 引脚。 我们需要了解采集的模拟信号和数字信号之间的对应关系。 3204的编码协议是什么、请附上一个示例。

在上一个实验中、我们的信号是从采集接口到3204的输入引脚 IN1_L 和 IN1_R、然后从3204的 DOUT 到 C5517。 C5517处理了该信号并将其发送到3204的 DIN、然后将3204的 HPL 发送到外部器件。 我们测量了输出信号以找到其正负削波。 我们猜是3204输入电压和输出电压限制的原因。 3204芯片的输入电压范围是否为0-0.9? 请说明这种现象的可能原因。 请参阅图2。

从 上一个问题的图片可以看出、输入信号和输出信号有很大的延迟、其中一些延迟必须是3204引起的。 3204的总延迟是多少?  请参阅图2。

5、 前一天使用 C5517评估板时、我们将一个有源扬声器连接到评估板的信号输出连接器、该连接器连接到3204中的 HPL/HPR 引脚。 扬声器有奇怪的声音。 片刻之后、发现3204无法捕获音频信号、IN1_L/IN1_R 引脚没有信号输入。 但是、3204偶尔会接收一些信号、但噪音特别大。 我们怀疑这可能是细分。 您能帮助解释原因吗?

6。前一天使用 C5517评估板时、我们将一个有源扬声器连接到评估板的信号输出连接器、该连接器连接到3204中的 HPL/HPR 引脚。 扬声器有奇怪的声音。 片刻之后、发现3204无法捕获音频信号、IN1_L/IN1_R 引脚没有信号输入。 但是、3204偶尔可以接收一些信号、但只能接收噪声。 3204 HPL/HPR 引脚检测到3.52V 的电压。 您能帮助解释原因吗? 3204芯片是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。

    您参考的图像似乎未正确上传、您能否重试? 请参阅下面我的评论。

    1 - CM 表示器件的共模电压、这是 ADC 交流信号的中心电压。  

    2 - AIC3204的数字接口是 PCM、可使用 I²S、左对齐等不同格式进行设置。 右对齐或 TDM。   更多信息、请参阅 AIC3204应用参考指南(ARG)的第2.6节。  

    3-除非向 ADC 提供高于输入满量程电压(0.5Vrms)的信号,否则不应在器件的 DOUT 上发生削波。 如果您的系统不是这种情况、耳机输出上的削波可能与处理器或编解码器的 DAC 侧的增益增量有关。 您可以尝试使用编解码器的回送功能将 ADC 直接连接到 DAC 吗? 这是通过配置 第0页:寄存器29来完成的。 图片上传不正确、您能否发送?

    4 - ADC 和 DAC 的延迟取决于每个 ADC 和 DAC 使用的滤波器。 对于使用抽取滤波器 A (延迟= 17/fs) 和内插滤波器 A (延迟= 21/fs) 的典型应用、预计总延迟约为38/fs、约为0.79ms。  有关滤波器选择的更多信息、请参阅 ARG。

    5 -我恐怕需要有关此问题的更多信息来检查可能是什么根本原因。 您能否与您正在使用的连接以及所提供/获得信号的振幅共享图。 此外、请共享编解码器寄存器设置。  

    6 -与上面相同。 在 HP 输出上检测到的3.5V 不是预期值、您应该只能看到共模输出电压(与 ADC CM 相同)

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3204_2D00_5517_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nico、

    AIC3204的耳机驱动器的输出波形似乎已饱和、这可能是由信号路径上的高增益设置引起的。 如您所见、输出正弦波的中心约为0.9V、这是器件共模。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego Melndez López á lez

    您好!

    首先、感谢您的帮助!
    在我们稍后的实验之后、AIC3204具有有限的振幅和输入电压、只能识别其最大输入和输出电压。 我不是特别理解您所说的"由信号路径上的高增益设置引起"。 我希望你们能为我提供一个解决这一现象的建议。
    此外、我想知道哪款 TI 芯片可以替代 AIC3204。 此芯片必须具有 A/D 转换功能和 D/A 转换功能、并且输入和输出电压范围可达到至少-3.3V~+3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    我的意思是、通过配置音量寄存器在内部增加音频信号的增益也会导致饱和问题。

    为了解决这个问题、你需要确保输入信号处于编解码器输入的运行电平内、并且不要对记录的信号施加高增益。

    遗憾的是、我们没有能够处理+-3.3V 范围的音频编解码器、因此您可能需要在编解码器之前/之后包含一个信号调节级、以便在编解码器侧设置适当的电压电平、同时能够处理系统所需的电平。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师