This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:PCM2900C

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703097/pcm2900c-pcm2900c

器件型号:PCM2900C

在 Windows 10 中、PCM2900C 器件被识别为 USB 音频编解码器、它是解码器串。 手册中规定可以更改、但您需要联系 TI 代表。

是否可以使用另一个名称重新编程器件? 我会将服务器 PCM2900C dvices 添加到一台计算机。 Windows 添加索引,但不能清除哪个设备是哪个设备。  枚举周期可能也不总是相同的。

我们会在到达时使用 计算机 、例如  扬声器模块使用"1 USB 音频编解码器"、   手机使用"2 USB 音频编解码器"。 在其它 PC 上,t 可以切换:1 个 USB 音频编解码器:听筒和 “2个 USB 音频编解码 器”扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gert、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。

    您提到的内容是正确的、因为 PCM2900C 确实有一个固定的描述符。 C 版本实际上删除了有关描述符更改的注释、因为不再支持该说明。 如果您不需要编解码器的 ADC 部分、我们有一些 USB-DAC、它们实际上可以选择更改描述符。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师