This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两个 TI 器件之间的差异

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731931/difference-between-two-ti-parts

这两个器件之间的区别是什么:

XD830K013DZKB4

D840K013DZKB4

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我无法将这些标识为 TI 器件型号。  我猜这些是 IC 顶部的器件标识、但我无法找到这些数字中的任何一部分用于 TI 器件。  您可以使用部件标记工具,尝试匹配: http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp。  

    如果您可以分离标记序列并提供图片、这会很有帮助。   

    您如何知道这些是 TI 器件?

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Leonard 、这两个都是数字信号处理器。  D830器件用于许多 Onkyo AVR 接收器、但我不知道 XD830的来源。  XD830将用作替代产品、但接收器会丢失所有流功能、因此我怀疑存在某种计时问题。  我附上了这两者的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

     谢谢!  非常有帮助。  为了澄清这一点,您在最初的询问中说过 XD830。 。 。 和 D840。 。   那么、我假设您是图中所示的 D830、对吧?

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACK! 对原来的排印错误表示歉意。 您是对的、我感兴趣的是 D830。

    如果有用、我会看到 XD830将引导而不会出现错误。 USB 和网络功能和所有环绕立体声功能均按设计工作。 当我尝试从 iPhone (通过 USB)播放任何音频或尝试从 Slacker 等互联网服务流式传输任何音频时、问题就会开始。 在这些情况下、我可以看到正在处理音频流、但我得到1秒的声音、然后没有任何声音(但接收器上的可视界面显示歌曲仍在播放)。 我已经在3个不同的 XD830芯片上确认了这一点。 当我安装 D830时、它工作正常。 我在 Linux shell 中运行 ps、所有进程看起来都正确、这就是我询问两者之间是否存在一些时序差异的原因。 我的测试系统正在使用20.000Mhz 晶振运行、如果有的话。 我假设这两个器件都是400MHz、因此它们的时钟频率是相同的、但如果解决方案与安装速度为24.000Mhz 或其他速度的 XD 型号一样简单、我愿意尝试。

    Thx
    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

     我怀疑 D830是一款专有设备、仅适用于 Dolby 授权实体。  请阅读此 E2E 讨论:  https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/670725/2470872 。  尽管它没有讨论 XD830、但我认为您需要向 Onkyo 查询任何信息。  上一个 E2E 主题的要点是:  

    • 您必须使用 DA830、否则 AVR 软件将无法运行。  您不能从 TI (或任何人)购买 DA830器件、除非获得 DOLP/DTS 的许可。

    希望您能从 Onkyo 或 Dolby 获得帮助。  

    此致、

    ~Leonard