This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:TLV320AIC3262EVM-U 是否具有数字 I2S 输入?

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262EVM-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703052/tlv320aic3262-does-the-tlv320aic3262evm-u-have-digital-i2s-inputs

器件型号:TLV320AIC3262

阅读 TLV320AIC3262EVM-U 的数据表和用户手册、我找不到任何数字 I2S 输入的参考。

是否在此评估板上提供了它们?

我需要测试数字麦克风。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    AIC3262EVM-U 上提供4条 I2S 总线、 以下是原理图第5页的屏幕截图(来自用户指南)。   

    如果您想将 PDM 输入和 ADC_MOD_CLK 输出用于数字麦克风、GPIO 和 GPI 也可用。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    EVM 中 AIC3262的数字 I²S 接口 可通过接头 W25至 W36获取、其中可访问 W24上的主时钟。 EVM 中有一些分流器可移除、因此您可以添加外部 μ I²S 源。

    AIC3262的数字麦克风接口非常灵活、您可以将时钟和数据线路连接到不同的 GPIO、这些 GPIO 也可在 EVM 中访问。 请参阅 EVM 的用户指南、其中原理图可在第15页找到。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师