This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3254:TLV320AIC3254设置偏移和位时钟问题

Guru**** 2583615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747777/ccs-tlv320aic3254-tlv320aic3254-setting-offset-and-bit-clock-question

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204TLV320AIC3104

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

我们的客户端功能块

我们可以找到    有关偏移和位时钟的 TLV320AIC3254应用参考指南、是否可以同时播放和录制到设置默认值和逆变器?

我们的客户端测量3G 模块 I2S 波形如下表所示:,它需要我们的代码设备来设置逆变器,但设置逆变器,MIC 至 EVM 通过手机 扬声器将不会发出声音。

命令行、如下所示为 text、file。

e2e.ti.com/.../3254-V01.txt

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    在 TLV320AIC3254中、不能进行此操作。 极性对于 S_DIN 和 S_DOUT 都是通用的。

    此致、
    -Steve Wilson