This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:降低高频音量。

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731759/pcm3070-reduce-the-volume-of-audio-high-frequency

部件号:PCM3070

尊敬的所有人

   如何降低音频高频音量,同时保持音频低频?  

   非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们去了

    PCM3070具有完全可编程的 miniDSP 以及预定义的处理路径、称为处理块。 在这些滤波器上、您可以找到不同的双二阶滤波器、这些滤波器可用于通过将其配置为树形滤波器来衰减高频。 这种类型的滤波器可以减少高频信号、使低频振幅保持恒定。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师