This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:S2P - VOUTN 与 PVDD 间的关系、VOUTN 与 RSHORT_PVDD 间的关系

Guru**** 2560730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1182297/tas6424-q1-s2p---voutn-vs-pvdd-and-voutn-vs-rshort_pvdd

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

您好!

在 TAS6424数据表的第6页中、 S2P - 用于检测 OUT 引脚到 PVDD 短路的最大电阻为500欧姆。

您是否有 VOUTN 与 PVDD 的测量结果以及 VOUTN 与 RSHORT_PVDD 的测量结果?

谢谢、此致

陈怡昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何图形可用于详细描述您请求的关系。  500欧姆的最大值是我们对器件进行测试和评估时遇到的最坏情况。  所有器件都将触发电阻短路小于500欧姆的故障。

    此致
    Gregg Scott