This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:SDA 的最大电压

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1182028/tas6584-q1-vol-max-of-sda

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、

您能否告知开漏 SDA 输出的最大电压值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    SDA 不仅是一个输出、也是一个输入。  您需要小心避免此引脚上的绝对最大值。  在数据表的第6.1节中、SDA 的绝对最大值为 DVDD_IO +0.5VDC。  DVDD_IO 的典型值为3.3VDC、因此绝对最大值为3.8VDC。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg-San、

    我想知道当 VOL 针对给定输入电流输出低电平时的最大输出电压。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    我只能查看数据表。  在第9页的顶部、您将看到电流为1mA 时、电压最大为 DVDD 的10%。  您可以根据系统设计得出最坏情况下的电压。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg-San、

    我想确认此 VOL 规格是否也适用于开漏 SDA I/O?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    是的、这是一个数字引脚、当它是一个输出时、该规范适用于 SDA 引脚。

    此致、
    Gregg Scott