This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PCM5142:PCM5142 pure path studio 问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674087/ccs-pcm5142-pcm5142-pure-path-studio-problem

器件型号:PCM5142

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我想在 Pure path studio (pps)中使用 EQ 和某些功能。

实际上、我将自己的板与 DSP (c5545)和 DAC (pcm5142)配合使用

首先 、我将 DSP 和 DAC 连接到 I2C、我只需在 pcm5142中设置时钟寄存器、它运行良好

之后、我尝试使用基本流程生成一些以 pps 为单位的 COeds 来检查此代码。

但当我尝试0卷和最高卷时、输出是相同的。

当我从 DSP 将 I2C 命令发送到 pcm5142时、我在 base_main_Rate44_pps_driver.h 中设置第一个 REST 和时钟寄存器值以及由 pps 生成的 reg_value miniDSP_D_REG_Value[]。

这是我的 I2C 代码

----------------------------------------------------

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////// DAC 复位、时钟设置
{0、0x00}、
{1、0x11}、
{37、0x7F}、
{14、0x10}、
{20、0x01}、
{21、0x08}、
{22、0x00}、
{23、0x00}、
{24、0x00}、
{34、0x00}、
{27、0x02}、
{28、0x0f}、
{29、0x03}、
{30、0x0B}、
{13、0x00}、


{40、0x00}、
{41、0x01}、
{42、0x11}、
{9、0x31}、
{32、0x00}、
{33、0x3f}、
{12、0x7F}、
{2、0x01}、

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// miniDSP

{0、0x2C}、
{8、0x7F}、
{9、0xB2}、
{10、0x60}、
{11、0x00}、
{12、0xFF}、
{13、0xFF}、
{14、0xFF}、
{15、0x00}、
{16、0x80}、
{17、0x00}、
{18、0x00}、
{19、0x00}、
{20、0x40}、
{21、0x00}、
{22、0x00}、
{23、0x00}、
{24、0x7F}、
{25、0xFF}、
{26、0xFF}、
{27、0x00}、
{28、0x00}、
{29、0x00}、
{30、0x00}、
{31、0x00}、
{32、0x00}、
{33、0x00}、
{34、0x00}、
{35、0x00}、
{36、0x00}、
{37、0x00}、
{38、0x00}、
{39、0x00}、
{40、0xC0}、
{41、0x00}、
{42、0x00}、
{43、0x00}、
{0、0x3E}、
{8、0x7F}、
{9、0xB2}、
{10、0x60}、
{11、0x00}、
{12、0xFF}、
{13、0xFF}、
{14、0xFF}、
{15、0x00}、
{16、0x80}、
{17、0x00}、
{18、0x00}、
{19、0x00}、
{20、0x40}、
{21、0x00}、
{22、0x00}、
{23、0x00}、
{24、0x7F}、
{25、0xFF}、
{26、0xFF}、
{27、0x00}、
{28、0x00}、
{29、0x00}、
{30、0x00}、
{31、0x00}、
{32、0x00}、
{33、0x00}、
{34、0x00}、
{35、0x00}、
{36、0x00}、
{37、0x00}、
{38、0x00}、
{39、0x00}、
{40、0xC0}、
{41、0x00}、
{42、0x00}、
{43、0x00}、
{0、0x98}、
{8、0x00}、
{9、0x00}、
{10、0x00}、
{11、0x00}、
{12、0x00}、
{13、0x00}、
{14、0x00}、
{15、0x00}、
{16、0x00}、
{17、0x10}、
{18、0x00}、
{19、0x00}、
{20、0x00}、
{21、0x10}、
{22、0x04}、
{23、0x01}、
{24、0x00}、
{25、0x60}、
{26、0x03}、
{27、0xFB}、
{28、0x01}、
{29、0x00}、
{30、0x20}、
{31、0x09}、
{32、0x00}、
{33、0x70}、
{34、0x20}、
{35、0x07}、
{36、0x00}、
{37、0x40}、
{38、0x04}、
{39、0x08}、
{40、0x01}、
{41、0x10}、
{42、0x08}、
{43、0x06}、
{44、0x00}、
{45、0x40}、
{46、0xDC}、
{47、0x05}、
{48、0x00}、
{49、0x00}、
{50、0x00}、
{51、0x00}、
{52、0x00}、
{53、0x00}、
{54、0x00}、
{55、0x00}、
{56、0x00}、
{57、0x60}、
{58、0x0C}、
{59、0x07}、
{60、0x00}、
{61、0x00}、
{62、0x00}、
{63、0x00}、
{64、0x01}、
{65、0x10}、
{66、0x00}、
{67、0x17}、
{68、0x00}、
{69、0x60}、
{70、0x0C}、
{71、0x05}、
{72、0x01}、
{73、0x00}、
{74、0x17}、
{75、0xFB}、
{76、0x00}、
{77、0x70}、
{78、0x0C}、
{79、0x07}、
{80、0x01}、
{81、0x00}、
{82、0x20}、
{83、0x08}、
{84、0x01}、
{85、0x10}、
{86、0x18}、
{87、0x09}、
{88、0x01}、
{89、0x10}、
{90、0x08}、
{91、0x11}、
{92、0x00}、
{93、0x40}、
{94、0x04}、
{95、0x06}、
{96、0x01}、
{97、0x10}、
{98、0x10}、
{99、0x11}、
{100、0x00}、
{101、0x60}、
{102、0x0C}、
{103、0x08}、
{104、0x00}、
{105、0x00}、
{106、0x00}、
{107、0x00}、
{108、0x00}、
{109、0x60}、
{110、0x17}、
{111、0xFB}、
{112、0x00}、
{113、0x40}、
{114、0x04}、
{115、0x06}、
{116、0x00}、
{117、0x80}、
{118、0x18}、
{119、0x02}、
{120、0x01}、
{121、0x10}、
{122、0x00}、
{123、0x11}、
{124、0x00}、
{125、0x00}、
{126、0x00}、
{127、0x00}、
{0、0x99}、
{8、0x00}、
{9、0x40}、
{10、0x04}、
{11、0x06}、
{12、0x01}、
{13、0x10}、
{14、0x0C}、
{15、0x08}、
{16、0x00}、
{17、0x60}、
{18、0x0C}、
{19、0x08}、
{20、0x00}、
{21、0x00}、
{22、0x00}、
{23、0x00}、
{24、0x00}、
{25、0x60}、
{26、0x17}、
{27、0xFB}、
{28、0x00}、
{29、0x40}、
{30、0x04}、
{31、0x06}、
{32、0x00}、
{33、0x80}、
{34、0x18}、
{35、0x02}、
{36、0x01}、
{37、0x10}、
{38、0x00}、
{39、0x08}、
{40、0x00}、
{41、0x00}、
{42、0x00}、
{43、0x00}、
{44、0x00}、
{45、0x40}、
{46、0x04}、
{47、0x06}、
{48、0x00}、
{49、0x80}、
{50、0x18}、
{51、0x02}、
{52、0x00}、
{53、0x00}、
{54、0x00}、
{55、0x00}、
{56、0x00}、
{57、0x00}、
{58、0x00}、
{59、0x00}、
{60、0x00}、
{61、0x60}、
{62、0x0C}、
{63、0x05}、
{64、0x00}、
{65、0x00}、
{66、0x00}、
{67、0x00}、
{68、0x00}、
{69、0x00}、
{70、0x00}、
{71、0x00}、
{72、0x00}、
{73、0x40}、
{74、0x04}、
{75、0x04}、
{76、0x00}、
{77、0x60}、
{78、0x18}、
{79、0x00}、
{80、0x00}、
{81、0x60}、
{82、0x18}、
{83、0x01}、
{84、0x00}、
{85、0x60}、
{86、0x1B}、
{87、0xFB}、
{88、0x00}、
{89、0x40}、
{90、0x04}、
{91、0x02}、
{92、0x00}、
{93、0x40}、
{94、0x04}、
{95、0x03}、
{96、0x00}、
{97、0x80}、
{98、0x1C}、
{99、0x3F}、
{100、0x00}、
{101、0x60}、
{102、0x10}、
{103、0x02}、
{104、0x00}、
{105、0x60}、
{106、0x10}、
{107、0x03}、
{108、0x00}、
{109、0x30}、
{110、0x48}、
{111、0x02}、
{112、0x00}、
{113、0x30}、
{114、0x4C}、
{115、0x02}、
{116、0x01}、
{117、0x10}、
{118、0x03}、
{119、0xFF}、

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///启用 DAC 的自适应模式
{0、0x2C}、
{1、0x04}、
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//待机 DAC
{0、0x00}、
{2、0x00}

--------------------------------------------------------------------

我的问题是…

1. PPS 代码不起作用。 我的代码或方法是否有问题?

2.当我尝试以 pps 的形式生成 EQ 代码时,代码约为2000行。  我是否必须向 DAC 发送所有命令?

--------------------------

 

感谢您的阅读、请提供详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minkyo、

    D_I2S_OUT 组件用于器件的数字输出。  您应该使用其中一个内插输出。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    感谢您的回答。

    "现在音量"图标正在工作。  我可以控制

    但我想使用 EQ。

    当我尝试使用 EQ 时、输出不是什么

    我是说、没有输出。

    这是我的流程。

    实际上、我使用的是44.1fs。  

     我的流程中有什么问题?  

    请详细说明。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minkyo、

    PCM5142在 ROM 中没有 GEO 5、您需要使用其非 ROM 版本、如下图所示:

    谢谢!

    Paul