This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:需要故障排除建议。 发出纯音、听到有噪声的声音。

Guru**** 2422710 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703087/tlv320aic3120-need-troubleshooting-advice-sending-pure-tone-hearing-noisy-tone

器件型号:TLV320AIC3120

您好!

我使用评估板 TLV320AIC3120EVM-U 来评估编解码器部件。  该电路板经过修改、可将 USB 处理器保持在复位状态、以便我可以直接从微处理器连接到 I2C 和 I2S 线路。

现在、我尝试将采样音频从微处理器输出到编解码器、并让编解码器在扬声器和耳机插孔上播放。  一旦我在编解码器中配置寄存器、我就会向 I2S 上的编解码器发送一个采样1kHz 音调。  扬声器和耳机上的输出听起来像是1kHz 的音调、但噪音很大。  观察示波器上的耳机输出、我看到的是1kHz 正弦波、但它看起来很模糊(好像有人用粗标记越过了迹线。)  扬声器上也有额外的背景噪音、但耳机上没有。

在逻辑分析仪中 I2S 信号看起来正确。

我的测试代码根据数据表(SLAS653C)第7.3.12.15节中的示例进行了调整、针对我的~8kHz 采样频率和~2MHz MCLK 频率进行了修改。  下面是我如何按照数据表中给出的样式设置寄存器:

#选择 PAGE 0
宽30 00

#启动 SW 复位
W 30 01 01

#(我在这里放置了1秒的延迟)

#编程 PLL 并为其加电:J = 40、D = 0、P = 1、R = 1 -> 80MHz PLL 时钟输出

W 30 04 03

宽30 06 28

宽3007 00

宽30 05 91

#(我在这里放置了1/10秒的延迟)

#注:NDAC = 25、MDAC = 1、DOSR = 400、DAC_FS = 8000 -> CODE_CLKIN = 8000000

# NDAC 已通电并设置为25

宽30 0B 99

# MDAC 被加电并设置为1
宽30 0C 81

# DOSR = 400
宽30 0D 01 90

#模式为 I2S、字长为16、从模式
宽30 1B 00

#选择 DAC DSP 处理块 PRB_P6
宽30 3C 06
w 30 00 08 #选择第8页
W 30 01 04 #我在这里也尝试了 w 30 01 00
w 30 00 00 #选择第0页

#选择第1页
宽30 00 01

#编程共模电压1.35V
宽30 1F 04

根据示例进行#个去爆音设置
宽30 21 4E

# DAC 路由至混频器放大器
宽30 23

#取消 HPOUT 静音、设置增益= 0db
宽30 28 06

#取消 D 类静音、设置增益= 24dB
宽30 2A 1C

# HPOUT 加电
宽30 1F 84

#加电 D 类驱动器
宽30 20 86

#启用 HPOUT 输出模拟音量、设置=-1dB (?)
宽30 24 92

#启用 D 类输出模拟音量、设置=-1dB (?)
宽30 26 92

#(我在这里放置了4秒的延迟)

#选择 PAGE 0
宽30 00

# PowerUp DAC (软步进已启用)
W 30 3F 94

DAC 增益#=?? dB
宽30 41 28

#将 DAC 取消静音
宽30 40 04

#(我在这里放置了1秒的延迟)

有人能建议什么可能会导致额外的噪声吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了-我在计算 NDAC、MDAC 和 DOSR 值时、对 MCLK 和采样频率之间的比率使用了错误的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克林顿:

    我很高兴您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告知我们、我们很乐意为您提供帮助!

    此致、
    -Steve Wilson