This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:隔直输入电容器

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702977/tpa3255-dc-blocking-input-capacitors

器件型号:TPA3255

尊敬的 TI 专家:

我对直流阻断输入电容器有疑问。 您能告诉我、电容器质量对放大器音频性能的影响是什么? 我应该小心使用高质量的电容器-陶瓷电容器吗? 箔片? 还是电解电容器? 您是否测量了不同电容器类型的影响?

谢谢大家、Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomasz、

    我始终会使用高质量的组件。 我们使用了 Tantilum 和陶瓷,没有问题。 关于噪声和 THD、我们看不到这两者之间的差异。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的重播。 我不关心钽电容器、因为它们是双极的、完全不喜欢混响偏置。 我猜钽会产生非线性失真-与 TPA3255的超高音频性能有关的微小但明显的失真;)

    我使用不同的直流阻断电容器测试(测量)许多设计、甚至在 THD+N 范围有限且差异仅为-100bB 的音频分析仪上也可测量。

    在 TPA3255上、电解电容器用作直流阻断电容器... 我考虑使用陶瓷- 10uF 0805至少25V X7R 类型-您认为什么?

    谢谢、

    Tomasz