This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557 +学习板+ PPC3卷 CAN#39;t 未加载

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1182070/tas2557-tas2557-learning-board-ppc3-volume-can-t-not-up

器件型号:TAS2557

我们使用 TAS2557 +学习板+ PPC3、希望查看实时 SEP 和 STP。  
在 PPC3规则中、我们首先需要转到车削和音频处理页面。

但在本页中,放大器的音量强制为-10dB (如果使用4Ohmn 扬声器,输出功率=1W)

即使我们将输入音量流增加到-10dB 以上、音量仍将保持在-10dB 

下视图是行为 
 

 

总之,如何将音量提高到0dB? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    首先、让我澄清一下、学习板仅在扬声器表征期间才需要。 除此之外、您可以仅将 EVM 用于评估和调优。

    关于您在输出端看到的衰减、这可能是因为扬声器型号不正确。 让我问几个问题:

    • 您是否已完成扬声器特性描述?
    • (您可以先降低输入振幅。 请谨慎操作、因为高输出电压可能会损坏扬声器)在 PPC3中、如果您访问"Test and Measurement"面板、则单击 ROM 模式1或2。 您是否具有更大的输出?
    • (您可以先降低输入振幅。  请谨慎操作、因为高输出电压可能会损坏扬声器) 在 PPC3中、如果您访问"Tuning and Audio Processing"->"Smart Amp"、则单击"Characterization Data"顶部角的"flip"图标、修改 Xmax = 10、热限制= 1000。  您是否具有更大的输出?

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan 

    感谢你的帮助  

    我们设置 热限值= 1000,扬声器  现在可以输出大音量

    我们需要知道扬声 器温度为什么 不关闭限制器(我们之前使用的热限制= 80)
    但体积 有限

    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    为了使扬声器保护(热保护和偏移保护)正常工作、扬声器型号必须正确、否则算法可能会不必要地触发保护。
    如前所述、您是否成功运行了扬声器特征评定过程? 特性数据应接近您的扬声器数据表参数。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师