This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:引脚连接问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1182427/tpa3221-pin-connection-issues

器件型号:TPA3221

大家好、

客户使用器件 TPA3221、它关心低失真,现在 我对 引脚连接问题有疑问、1.  OTW-CLIP,故障、 复位可以将其连接在一起?2. 两个芯片、一个是主芯片、另一个是从芯片、下面的连接方式是写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crystal

    原因 OTW-CLIP,故障是漏极开路、因此 您可以 将  OTW-CLIP,故障连接 在一起并重置。

    2.在附加原理图中可以进行连接、您可以参考数据表中的图33。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feeney、

    感谢您的回复。

    非常感谢!

    晶体。