This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320DAC3101, TAS2505, TAS2552, TPL0401A-10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1179643/tlv320dac3100-tlv320dac3100

器件型号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3101TAS2505TAS2552TPL0401A-10

您好!

我正在  我的项目中使用 TLV320DAC3100低功耗立体声音频 DAC。 我计划在该放大器中使用两个2W 8欧姆扬声器。 由于这是单声道 D 类 BTL 扬声器驱动程序、请告知我有关双扬声器支持的任何替代部件或我可以在此项目中使用的同一部件。

另请提供静音和音量控制引脚的用法。

此致、

Chithraj S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chithraj、

    您可以检查 TLV320DAC3101是否支持此应用。 其额定电阻略低于2W @ 8 Ω。
    如果同时需要更高的功率和立体声、则可能需要更改为额定电压更高的器件。 如果可选择2xmono、则可以考虑使用 SPKVDD = 5.5V 时的 TAS2505、TAS2552/53或 TLV320DAC3100/20等器件

    如果您需要 有关音量控制引脚的详细信息、请参阅 D/S 第6.3.10.3节: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320dac3100.pdf#page=34&zoom=100,0,800
    此功能可以启用或禁用、因为已经有数字音量控制、以及模拟增益控制、具体取决于所使用的驱动程序(HP 或扬声器)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar、

    感谢您的支持。

    我对同一器件  TLV320DAC3100有一些疑问。 是否可以将 A/B 类耳机/线路输出驱动器引脚 HPL HPR 转换 为与单声道 D 类扬声器驱动器引脚  SPKP  和  SPKM 相似的功能。 如果可能、请建议使用哪种放大器 IC 器件将其转换为驱动2.5W 扬声器。

    请提供相同的输入。

    此致、

    Chithraj S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chithraj、

    遗憾  的是、我认为没有一个能够或重新调整的器件来驱动其他功能引脚的 D 类扬声器输出。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar、

    感谢您的回复。

    我正在处理这个。 是否可以通过更改附件中提到的 SW 寄存器的值来控制 HPL 和 HPR 引脚的音量。

    请确认相同。

    此致、

    Chithraj S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chithraj

    是的、有几个不同的部分可以添加增益/衰减以及信号路径、特别是对于 HP 输出、它是 DAC 中的数字增益、AB 类驱动器中的模拟衰减 PGA 和模拟增益:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar、

    感谢您确认音量控制详细信息。 我计划使用此数字电位器部件 TPL0401A-10、该部件通过 I2C 接口进行控制、对于    同一放大器  TLV320DAC3100、仅针对 HPL 和 HPR 引脚执行128个音量控制步骤

    请提供您的意见。

    此致、

    Chithraj S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chithraj ,

    如果您计划使用电位器进行音量控制、那么我认为您可以改用 VOL/MICDET 引脚。 D/S :https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320dac3100.pdf#page=34&zoom=100,0,800第6.3.10.3节中的更多详细信息

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan Salazar:

    根据我们的要求、我们需要通过某种开关(例如按钮)从外部控制音量(高、低和静音)。

    因此、为  VOL/MICDET 引脚提供数字电位器、是否可以根据上述要求从外部控制音量?

    请建议。

    此致、

    Chithraj S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chithraj、

    VOL/MICDET 引脚上的音量控制功能基本上是 ADC 输入、它可以将数字增益从静音更改为18dB (7位分辨率)。
    如果您只需要3个不同的电平、则可以设置一个可变电阻以匹配所需的值、同时考虑到 ADC 的 VREF 为 AVDD。

    有关实现此音量控制功能的详细信息、请参阅前面提到的同一 D/S 部分的图6-16。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师