This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:PCM4220时钟

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4220, PCM5102, DIX4192, SRC4392, PCM5100, TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172740/pcm4220-pcm4220-clocks

器件型号:PCM4220
主题中讨论的其他器件: PCM5102DIX4192SRC4392PCM5100TLV320ADC3120

我正在设计一个具有以下内容的电路:

ADC = PCM4220、系统时钟为64*FS、运行在受控模式

DAC = PCM5102,系统时钟为128*FS

要求是它们都需要200kHz (fs)。 但是、PCM4220需要12.8MHz、PCM5102需要25.6MHz。  

处理器的时钟频率为25.6MHz、但无法为 ADC 生成12.8MHz 时钟、因此我使用 IDT 5P49V6913可编程振荡 器来生成25.6MHz (DSP 和 DAC)和12.8MHz (ADC)。 处理器将生成 ADC L/R 时钟和位时钟。

ADC 主时钟是否需要与左侧/右侧时钟和位时钟进行锁相(边沿对齐)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您需要对所有时钟 进行相位对齐。 我不确定200kHz FS 是否能正常工作。 您应该尝试192Khz FS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    200kHz 操作有什么问题?

    您是否有接受相同主(系统)时钟频率的 DAC 和 ADC? 它必须以200kHz 的频率运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay 不在办公室、请耐心等待、因为回复会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、车床芯片在标准 LRCLK 值下工作良好。 192k 和216K 是数据表建议使用的值。 有时、不同的值可能会导致时钟误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的设置类似于数据表中的图49。

    DIX4192/SRC4392是 ADSP-BF523处理器。

    ADC = PCM4220。 DAC = PCM5100。

    您是否有一个-40/+85额定 ADC,它具有128*FS (四速),因此 ADC 和 PCM5100具有相同的主时钟,即25.8MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否希望 ADC 作为从器件工作?

    什么是输入时序:

    1.LRCK

    2.卡

    3. MCLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ADC 是主器件。 DAC 是从器件。 我们希望主时钟或系统时钟在四速模式下保持不变。  

    必须是立体声 ADC/DAC。 +85DegC。 PCM5100用于我们的现有产品、因此我们热衷于将此器件用于 DAC。 我们需要一个可支持200kHz 的匹配 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应尽快检查 ADC 并回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有 TLV320ADC3120等器件、可在48kHz 的采样率下支持192kHz 的采样率。

    在200kHz 时、需要手动设置 PLL。 不建议使用