This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:具有外部主时钟的 I2S 从机模式

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173362/tlv320adc6140-i2s-slave-mode-with-external-master-clock

器件型号:TLV320ADC6140

大家好、

我们在器件上使用 TLV320ADC6140。 我们从 DSP 为器件生成 I2S 同步、但无法使器件正常工作。

频率是非标准的、因此我们需要手动配置 PLL。  我们还尝试了与器件兼容的频率、但如果您不启用自动配置、则不起作用。

我们看到、在某种程度上为了解决类似的问题、我们在第1页上更改了配置、但我们没有找到任何令人担忧的文档。  

在哪里可以找到配置第1页上的文档? 我们还能进行哪些其他测试?

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将于11月28日答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载 Pure Path Console 工具。 它可以帮助设置器件的手动配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、非常感谢您的回复。 遗憾的是、我已经尝试使用 Pure Path 控制台、但无法正确配置 PLL 设置。 如果未激活自动 PLL 控制、则传出的 I2S 数据将始终损坏。 是否有设置 PLL 的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我发送您进行的 PPC3 PLL 配置的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 PLL 配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须为 BCLK 提供输入。 允许的最高频率为25MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将输入更改为 BCLK、但没有任何变化。 我还将"采样率倍数"更改为44.1kHz、但 notehng 已更改。  我看到、在48kHz 或44.1kHz 这两种配置中、PPC3上的值发生了变化、但我发送到 ADC 的寄存器不变。 我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否结合使用了 EVM 和 PPC3? 如果是这样、则在更改设置后、您必须从非活动状态变为活动状态才能加载新设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我们没有 EVB。。。 我们正在使用我们的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何写入这些寄存器?  

    "PDIV"

    PLL "J"和"D"

    "n_DIV"

    "m_DIV"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天应作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些设置当前不提供给客户。 自动配置经过功能和可靠性测试、推荐使用。 使用手动设置时、您可能会遇到某些计时问题。 为了避免这种情况、我们建议进行自动配置