This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:关于 MCLK 输入

Guru**** 2526340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1181994/tlv320adc5140-about-mclk-input

器件型号:TLV320ADC5140

在 TDM、受控模式下运行 ADC5140时、我计划使用 BCLK 与主器件同步。 此时是否可以将 MCLK 输入(GPIO1)引脚保持断开状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您只需将 BCK 和 FSYNC 输入到外部主器件的芯片上。

    GPIO1可以保持断开。

    您可以将 0x02写入  GPIO_CFG0寄存器(PAGE = 0x00、地址= 0x21)