This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:30V VDD 下的输出电容

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1182800/tpa3221-output-cap-under-30v-vdd

器件型号:TPA3221

大家好、

对于具有30V VDD 电压的 TPA3221、客户是否可以使用100V 陶瓷电容器? 在30V VDD 下、我们建议使用什么电容?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可以使用100V 陶瓷电容器。

    对于 VDD 为30V、通常应使用额定电压超过30V 的电容。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BTW、如果对声音质量提出要求、最大电压超过2倍的电容会更好。 建议使用 X7R 类型。

    否则可能会影响 THD。

    谢谢。

    Jesse