This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:TAS6424QDKQRQ1

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1182736/tas6424eq1evm-tas6424qdkqrq1

器件型号:TAS6424EQ1EVM

您好!

我正在使用 TAS6424QDKQRQ1开发音频系统、我发现了一个问题。

奇数信道和偶数信道的音量不平衡。

一个通道的音量较高、但另一个通道太低。

电流输入音频为单声道、我将以附件的形式发送波形。

如果您知道解决方案、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      如果您没有对设备设置执行任何操作、则很可能是音频源具有不平衡的数据。 您提到过"单声道输入"、这是音频源吗? 我们建议使用针对 BTL 的立体声音频源。 如果您只想播放单声道音频源、可以考虑使用 PBTL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现您提出了另一个 Thread 并连接了您的波形。 让我们在这个地方讨论一下、在这里结束讨论。