This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:在 TDM8模式下仅具有四个输出

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1183029/pcm3168a-only-has-four-output-with-tdm8-mode

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件: PCM3168

您好!

  PCM3168A 配置为 TDM8输出、将  LRCKAD 和 LRCKDA 组合 在一起以连接主机的 LRCK。  将  BCKAD 和 BCKDA 组合在一起以连接 bck=12.288M 的主机、SPI 模式,PCM3168 用作从器件、采样率为 LRCK:48K  MCLK:12.88M、bck:12.288M;  


ADDR=42、val=0
ADDR=43、val=0
ADDR=44、val=0
ADDR=45、val=0
ADDR=46、val=0
Addr=47、val=ff
Addr=48、val=ff
Addr=49、val=ff
Addr=4a、val=ff
Addr=4b、val=ff
Addr=4c、val=ff
Addr=4D、val=ff
Addr=4e、val=ff
Addr=4F、val=ff
ADDR=50、val=1
ADDR=51、val=6
ADDR=52、val=0
ADDR=53、val=0
ADDR=54、val=0
ADDR=55、val=0
ADDR=56、val=0
ADDR=57、val=0
ADDR=58、val=D7
Addr=59、val=D7
Addr=5a、val=D7
ADDR=5b、val=D7
ADDR=5c、val=D7
ADDR=5d、val=D7
Addr=5e、val=D7


--readback --:
addr=c0、val=c0
ADDR=C1、val=6
ADDR=C2、val=0
ADDR=C3、val=0
ADDR=C4、Val = 0
ADDR=C5、Val = ff
ADDR=C6、val=0
ADDR=C7、val=ff
Addr=C8、val=ff
Addr=C9、val=ff
Addr=ca、val=ff
Addr=CB、val=ff
Addr=cc、val=ff
Addr=cd、val=ff
Addr=ce、val=ff
Addr=CF、val=ff
addr=d0、val=1
Addr=D1、val=6
Addr=D2、val=0
ADDR=D3、val=0
Addr=D4、val=0
Addr=D5、val=0
addr=d6、val=0
ADDR=D7、val=0
Addr=D8、val=D7
Addr=D9、val=D7
Addr=da、val=D7
Addr=db、val=D7
Addr=dc、val=D7
Addr=dd、val=D7
Addr=de、val=D7

现在的问题是它只有四个通道输出、其他四个通道没有输出。 请帮帮我。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题已经得到很好的解决。 谢谢。

    最棒的

    樱桃