This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:I2C 0x5A 地址出现问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180681/tpa6304-q1-i2c-0x5a-address-has-problem

器件型号:TPA6304-Q1

您好,

一位客户反馈说、他使用了两个 TPA6304。 其中一个配置为故障浮点、I2C 地址=0X58、工作正常。

另一个配置的故障将47k Ω 电阻拉到 DVDD、I2C 地址0X5A、无法正常工作。  

他还将 AMP2触发为 float Fault、它可以正常工作、也就是说、如果故障上拉至 DVDD 47k、则无法正常工作。

因此、我想确认 当故障引脚拉至 DVDD 时、是否有一些特殊的注意事项。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、kailyn、

    您测试的是哪款电路板? EVM 板还是客户板?

    I2C 地址配置正确且具有完全验证功能。 请仔细检查 I2C 写入和读取操作是否正确。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

     他使用 自己的板。 它不应该是 写入和读取操作问题、因为地址0x58没有问题。 他只使用 同一程序更改了地址。  

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kailyn

    什么是故障引脚连接? 您可以要求他们断开 MCU 或 SOC 的故障、然后再次进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

      I2C 总线上有两个 TPA6304、其中一个是0x58 (FAULT 浮点)、另一个故障引脚被拉至47K 欧姆至 DVDD、它找不到0x5A 地址、如果他将0x5A 更改为0x58 (FAULT 引脚从上拉变为 浮点)、它也可以工作。  它可以确认 TPA6304没有问题。

    此外、即使他只使用了0x5A 地址、也无法正常工作。 Z

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kailyn

    器件上电时、器件将捕获故障引脚电压以锁定 I2C 地址。  故障引脚上的任何干扰都会影响 I2C 地址。

    如前所述、请断开故障引脚与其他 MCU/SOC 的连接、然后再次进行仔细检查。

    TPA6304 I2C 地址已 完全验证。

    此致、

    Derek