This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TAS5755MEVM:TAS5755MEVM

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/675968/webench-tools-tas5755mevm-tas5755mevm

器件型号:TAS5755MEVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI:

我正在尝试启动并运行 TAS5755MEVM。  PurePath GDE 启动失败。  它给出了以下错误:  

无法创建进程流控制器的实例。

C:程序文件(x86)\Texas Instruments Inc\TAS57x1 GDE\ComponentCache \TAS570xAudioApp_TI_v1\PfcTAS570xAudioApp_TI_V1.dll 未找到

我曾尝试在 TI 网站上搜索此文件以替换它、但找不到它。  我尝试使用 GDESetup.msi 文件修复安装,但无法这样解决问题。

我正在寻找我正在使用的 GDE 版本、但程序会在我从它获取任何信息之前关闭。  我使用了安装文件版本8.0.50727.42

我已将错误日志附加到此帖子。  请告诉我如何修复此程序并使用 GDE。  谢谢你

Marshall Kinnisone2e.ti.com/.../Error_5F00_Log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    棉花糖、

    请完全卸载该软件、然后重新安装。 我认为您可能会遇到软件损坏问题。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我今天尝试了3次。 我尝试通过 Windows 卸载、我尝试通过 TI 程序卸载来卸载。

    我的计算机上有一个 PPC3版本。 这是问题吗?

    谢谢、

    马歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您能否链接从何处下载 TAS57x1 GDE?  我现在找不到它、如果我的安装程序损坏、我将再次尝试下载安装程序。

    谢谢、

    马歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../sloc257
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marshall,

    您使用的是什么操作系统? 您可以尝试其他 PC 吗? 我认为这两个软件套件不应该发生冲突。

    此致、

    -Adam