This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:如何最大限度地缩短 TPA3251上的启动时间

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/675576/tpa3251-how-to-minimize-start-up-time-on-tpa3251

器件型号:TPA3251

大家好、

我有一位使用 TPA3251且看到启动时间为350ms 的客户。  是否有任何技巧可帮助降低上电和功率级之间的延迟以开始开关?

感谢您的考虑!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jarrett、

    该时间用于在器件内部设置以及输入和输出电容器的充电、遗憾的是它是固定的、无法更改。

    客户使用该器件的模式是什么? (BTL/SE/PBTL)

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 BTL 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    在 BTL 模式下使用器件是否会打开任何选项以缩短启动时间? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jarrett、

    与 BTL 相比、使用 SE 模式需要更长的时间才能启动、因为 SE 模式具有额外的输出电容器需要充电。 您是否正在使用 EVM?

    如果是这样、可通过移除 J21 (CSTART 跳线)来节省少量时间、从而移除额外的0.47uF 电容、该电容在非固定启动时间内充电。

    此致。

    -Adam