This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900:PCM2900 Vcom 输出电流

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/675748/pcm2900-pcm2900-vcom-iout

器件型号:PCM2900

你好

我面临 Vcom 引脚无法提供足够电流的问题。 我没有使用~ 100uA 的批次

我想知道两件事:

1) 1)我可能从该引脚灌入的最大电流是多少。

2)是否可以为该引脚提供外部电压基准? 或者、我是否应该为 Vccci 引脚提供外部电压基准、然后使用 Vcom (并希望获得足够的电流)?

谢谢

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们没有 Vcom 拉电流规格、因为该引脚仅用作内部基准电压的去耦点或仅用作输入级缓冲器的基准。 不建议为此引脚提供外部电压基准、因为这可能会损坏器件的内部稳压器。 您使用 Vcom 引脚为哪种电路供电?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复

    我将 Vcom 引脚连接到 AOP 输入端和电阻器网络。 电阻器的值非常高。 等效电阻值为~60K [欧姆]。

    通过调整该值、等效电阻器值等于~810 K [欧姆] Vcom 可达到1.5[V]。

    这仍然不好。

    我将尝试在跟随器模式下使用 AOP。

    谢谢

    Nicolas