This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:在 PBTL 模式下、DACL 和 DACR 输出端的信号是什么?

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673693/tas5766m-what-are-the-signal-on-dacl-and-dacr-outputs-in-pbtl-mode

器件型号:TAS5766M
主题中讨论的其他器件: TAS5782M

当我根据数据表(SLAS965C)中的"图59单声道/PBTL 应用"将 TAS5766配置为 PBTL 模式时。

在 PBTL 模式下、DACL 和 DACR 输出端的信号是什么?

如果我交流耦合 DACL 和 DACR 的输出、将交流耦合信号和输入连接到 INPR、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们将深入了解这一点、稍后会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本在单声道/PBTL 模式下、右侧 DAC 通道 DACR 用作扬声器放大器 INPR 的输入。

    当您提到"将交流耦合信号和输入连接到 INPR"时、您的目的是什么? 是否要混合左右通道数据?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我想在输出为 PBTL 之前混合 L 和 R 通道。
    我想当我将 TAS5766配置为 PBTL 模式时、TAS5766将在内部混合立体声 I2S 的左右通道、并输出到 DACR 和 DACL。
    如果我的理解是正确的、那么我不需要在 INPR 之前混合 DACL 和 DACR 通道。
    但是、如果 DACR 仅输出 R 通道、而 DACL 仅输出 L 通道、那么在输入到 INPR 之前、我将需要将 DACL 混合到 DACR。

    第0页/寄存器0x97:当前设置为模式1。  PBTL 模式是否正确? 我找不到关于这些模式的任何解释。

    第0页/寄存器0x2B:当前设置为0x1F。  是这样吗? 此设置的功能是什么?

    我附加了我的设置文件供您参考。

    e2e.ti.com/.../6786.PBTL-Settings-20180130.h

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    请参阅下面我的评论。
    a)当前 TAS5766M 工艺流程专为立体声应用而设计。 即使在 PBTL 模式下、也无法混合左右通道数据。
    B)我建议您看看 TAS5782M、它有几个单声道应用流程。 这些流能够混合左右通道数据。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    即使我完全按照单声道电路进行了删除、输出端仍然无法发出声音。 请告知我的 h 文件中的任何错误。

    DACL 和 DACR 电压输出吗? 如果是、那么我应该能够在 INPR 的输入上使用电压求和 DACL 和 DACR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    如果在4线 I2S 上电后使用它、则 TAS5766M 默认能够播放音频。  PBTL 模式也是如此。

    请按照以下步骤操作。

    a)为 TAS5766M 上电。

    b)馈送 I2S 时钟(MCLK、BCLK 和 LRCLK)和数据。

    c)检查单声道输出。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GWE 将 TAS5766设置为自动设置模式、SCLK 为1.536/3.072/6.144MHz、LRCLK 为48kHz。
    答:我们将 I2S 跳线连接到另一个 TAS5766立体声板、它工作正常、证明3线 I2S 正确。
    B.我们在同一个立体声板上使用了配置文件、它也起作用。
    c. TAS5766上的所有其他信号均正确。
    d.在单声道板上、没有来自 DACL/DACR 的信号。 我怀疑 DACL/DACR 已损坏。

    DACL 和 DACR 是否为电压输出 DAC?
    如果我们将它们短接在一起、我们会损坏它们吗? 如果我将 DACL 短接至 DACR、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    DACL 和 DACR 是 DAC 左通道和右通道的模拟输出、不能短接。

    确保 DACL 和 DACR 未短接、并执行另一项检查。 如果您仍然在 DACL/DACR 上看到没有输出、则该器件很可能损坏。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    谢谢你。
    当我们将 DACL 和 DACR 连接在一起(每个都通过交流耦合电容器)时、如果来自它们的信号极性相反、我们可能会损坏 DACL 和 DACR。