请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5121 主题中讨论的其他器件: PUREPATHSTUDIO
你(们)好
我们的客户尝试使用具有 PCM5120_SPDIF_ROM_OPTICAL 配置的 EVM 评估 PCM5121、但它无法正常工作。 (无声音输出)
作为硬件设置、它们设置为应用报告的图3。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slaa541/slaa541.pdf
在 TP10_13进行探测时、时钟频率为 SCK:22.579MHz、BCK:3.072MHz、LRCK:48kHz。
而 Page0/Register 118表示等待 CP 电压有效(0001)作为电源状态寄存器。
您能看到使用 PurePathStudio ROM 映像配置 EVM 板以使其正常工作的任何其他必要过程吗?
贝斯特雷加兹