This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:双二阶计算

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671674/tas5711-biquad-calculation

器件型号:TAS5711

大家好、

我正在使用 TAS5711进行开发、我需要提高双二阶滤波器的效率。 由于我的发声电路不知道 Biquad、我编写了一个工具、用于从进入 Biquad 的任何滤波器(高通、EQ 等)进行转换。

对于我的公式、我参考了这篇文章   、因此参考了本文档 https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/0027.Biquad-Filters-Application-Note.pdf 中的公式

不幸的是,它不起作用。 例如、当在 fc = 500Hz 的情况下进入高通时、高声音也会明显更加安静。

因此、我的问题是:是否有另一个有关双二阶计算的文档? TI 工具不能为我提供帮助、因为它们不支持 TAS5711、或者只给我一些数字、但我需要这些公式。

谢谢、此致
网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、
    该文件中的公式应该起作用。 在该帖子中、您可以找到一个 Excel 文件、该文件可用于计算陷波滤波器抽头。
    e2e.ti.com/.../649805
    您可以将其与该文档中第1.3节中的描述进行比较。 我认为这有助于您理解。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认
    但问题仍然在于、当使用高通时、所有频率都更加安静。
    此致
    网卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 Excel 工作表:在单元格 P5中、它显示 N6+1 (N6包含 a)、但在第7页的文档中、它显示 b0=a (因此+1缺失)
    怎么回事?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、
    它们具有不同的定义。 Excel 中的数据是最终系数、而文档中的"A"不是。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在哪里可以找到定义? 我可以为陷波滤波器添加+1、但我还需要其他滤波器的定义、以便可以实现它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC、
    该文档再次显示了滤波器系数计算的公式。 Excel 文件实际上显示的计算方法与文档基本相同。 这是一个示例、说明如何通过文档中的公式计算系数。 符号'a0'/'b0'的定义... 它们之间的差异并不相同。 Excel 文件中的"A0"是最终系数、但文档中的系数不是。
    本质上它们是相同的。 请花一些时间将它们与两个相关联。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我找不到 Excel 工作表中公式所基于的文档。
    我需要通过公式从滤波器属性(如带开关等)计算可以通过 I2C 发送的正确双二阶值。
    您能帮我找到它们吗?
    在应用手册中、没有关于+1的词语、这同样适用于 TAS 数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    让我们以陷波滤波器为例。 请在所附文档的1.3节中找到公式。

    e2e.ti.com/.../4162.Biquad-Filters-Application-Note.pdf

    Excel 中的公式显示与此文档相同的信息。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我已经实现了滤波器。 现在、我要检查它们并计算文档末尾的示例。 我不知道 TI 在附录的 EQ 示例计算中使用的采样频率。

    此致
    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、
    该文档附录中列出的内容基于48kHz 采样率计算。 但请忽略此示例、因为它仅适用于 AIC 编解码器器器件。 TAS5711与编解码器之间的数据格式存在一些差异。 因此、寄存器值的最终结果是不同的。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于缺乏验证结果的能力、我刚开始用我的 oszi 来保证。

    我得到的结果对于我的 BTL 扬声器来说是可以的。 但对于我的 PBTL 扬声器、我看不到振幅的差异。
    您能告诉我如何为 PBTL 器件设置滤波器吗? 我根据数据表设置寄存器(PWM 等)、但在中没有写入如何设置 PBTL 的滤波器参数。

    此致、NIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 PBTL 配置、请参阅 wiki 中的此帖子。
    e2e.ti.com/.../2833.tas57112731-configuration-on-pbtl-mode
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我计算出巴特沃斯1 hp、其中 fc=50Hz、fs=44100Hz
    我得到的应用手册中的公式
    K=88199,627
    WC=314,16
    和滤波器系数
    a1=-0、9929015
    TAS 5711的 TI GDE 提供了寄存器0x2a 的内容
    007F951D03806AE30000007F2A3B00000000
    这意味着 A1 =0x007F2A3B
    除以8388608、结果为0.9934763

    您能告诉我这种差异是如何出现的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    文档中有一个关于一阶巴特沃斯滤波器中'A1'计算的排印错误。 应为 a1=(k-wc)/(k+wc)、而不是(wc-k)/(k+wc)。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我对 EQ 公式有一个仿真问题、我对其进行了分频、因此我可以说我的 d 计算是不同的。 您能告诉我正确的格式吗?

    此致
    网卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、
    请帮您清除问题吗? 您参考的是哪种类型的滤波器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说文档中的均衡器滤波器1.2、我与 Eva 套件的唯一区别是变量 B1、因此它必须是 B1或 d 的等式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    我认为第1.2节中的"d"计算公式没有问题。 请检查随附的 Excel 文件、这有助于您理解。

    e2e.ti.com/.../EQ.xlsx

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在文档的公式中,它显示 b1=d*(1+A),在 Excel 文件中,它显示=d*(1-A)
    因此存在差异
    Excel 文件是否正确?
    您能否为变量 Q 等其他筛选器提供 Excel 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、
    您是否介意通过电子邮件进行交流? 请帮您解决此问题、让我们通过电子邮件进行交流吗? 我的电子邮件地址是 Shawn (dash) zheng (at) ti (dot) com。