This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2EVM:如何调节增益? 电位计是否已旁路?

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2EVM, TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/675337/tpa3128d2evm-how-do-you-adjust-the-gain-is-potentiometer-bypassed

器件型号:TPA3128D2EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3128D2

我刚刚收到 TPA3128D2EVM、并尝试转动电位器、但增益不变。  是否有跳线或其他类型的设置绕过电位器?  我需要增加增益。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到我正在转动的电位计 R4改变功率限制电压、而不是增益。 但是、我仍然需要增加增益、因为我的源极为~0.7V 的低电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPA3128D2增益可设置为20、26、32和36dB。 您可以更改 R5和 R7电阻器以选择 EVM 上的增益。 请在 TPA3128D2数据表的第7.3.1节中找到有关此的更多信息。
    此致、
    郑少文