This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:用于反相输入配置的 LM3886静音设置

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674423/lm3886-lm3886-mute-setup-for-inverting-input-configuration

器件型号:LM3886

我想知道、如果放大器按照 Bob Cordell 的 Super Gainclone 参考设计 音频功率放大器一书中的图27.3进行布线、是否有关于静音电路接线的任何特殊注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    请向我们展示您提到的数字吗? 有关 LM3886静音使用的信息、请参阅以下文章:
    e2e.ti.com/.../388055 静音
    e2e.ti.com/.../222399 静音
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn。

    请参阅随附的。 您将看到它来自 Proteus 仿真。 静音开关以0.00mA 的电流打开、但放大器仍在输出。 对于非反相放大器、开关工作正常。 我确信、配置错误的只是 SPICE 模型。 甚至不知道我从哪里得到它! 我只是想确保在 PCB 生产之前、在实际的反相放大器上使用静音功能没有问题。

    我还想在生产前申请 LM3886和 LM4780的样片、但我无法确定如何在 TI 站点上选择它们作为样片。

    任何意见都是值得欢迎的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    感谢您的解释。 我同意您的观点、这只是一个仿真模型问题。 您可以通过此链接 www.ti.com/.../samplebuy 申请 LM3886样片
    此页面上有三种样片。 您可以在 LM3886数据表的第27页找到相关说明。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Zheng。
    与静音电路和信号路径是否存在任何关系、或者信号的振荡是否会影响静音操作? 此外、我在 LM3886页面上没有看到任何示例。 我想这意味着不可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    静音/取消静音操作的最重要影响是噼啪噪声。 但只要您遵循数据表中的参考设计、您就不需要太多的担心。

    有关样片申请、请参阅下图。